This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC112A:需要尺寸更小的解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G80, SN74LVC112A, SN74AUP1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1473959/sn74lvc112a-need-a-smaller-solution

器件型号:SN74LVC112A
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G80、SN74LVC1G80

工具与软件:

您好!

我 需要实现一个数字时钟分频器(F/2、来自20 -25MHz 时钟)。

我当时正在考虑使用 T 触发器、但必须尽可能小(UNF。最小的一个似乎是 SN74LVC112A、太大...)

是否有任何建议(或其他解决方案、例如可配置端口等)?

谢谢

Vincenzo

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个具有反相输出的单路触发器、即 SN74LVC1G80/SN74AUP1G80。