This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:TXS0102-Q1中 VG 的确切电压值是多少?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1473790/txs0102-q1-what-s-the-exact-voltage-value-of-vg-in-txs0102-q1

器件型号:TXS0102-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TXS0101

工具与软件:

 数据表和 图3中所示的信号稳定时间。 N 沟道晶体管的传输特性  
文献 scea044-使用 TXS-型转换器进行电压转换的指南.pdf、 器件中 VG 的确切电压是多少?

 TXS0101、TXS0104和 TXS0108怎么样 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这未指定。  内部偏置电路调节栅极电压、以便在  VCCA 处切断通道电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在输入高电平电压必须接近 VCCA 的情况下必须使用 TXS 系列、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 (这通常由上拉电阻器确保。)