This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:上拉电阻要求

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1473695/txu0204-pull-up-resistor-requirement

器件型号:TXU0204

工具与软件:

您好!

我目前正在为火箭设计飞行计算机单元(FCU)。 确定 FCU 上 STM32F413和 Lora 模块(E32-433T30D)之间的通信。 Lora 通过5V 供电、STM32F413通过3.3V 供电。 显然、我需要逻辑电平转换器。 我会进行详细研究、发现 TXU0204完全符合此要求。 不知道此类应用是否需要上拉电阻器。 这是我的原理图、我已经为 AUX 引脚添加了上拉电阻、但我不确定。 此外、我无法确定是否需要为 Lora 和 STM32的 TXD 和 RXD 引脚上拉。

提前感谢、

M·马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果驱动线路的器件可以断电或禁用、则需要在线路上连接一个上拉电阻器。