This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950原理图审查请求

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1472859/ucc28950-ucc28950-schematic-review-request

器件型号:UCC28950

工具与软件:

尊敬的 Mike:

如相关问题中所述、我们正在使用 UCC28950PWR 开发原型板。 我希望您查看原理图、以便能够通过私密消息或电子邮件进行交流?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    e2e 公共论坛旨在通过在电路设计和产品使用方面的协作为一般工程人员提供帮助。  这不适用于咨询或离线设计支持。  

    我理解您不想在公共论坛上分享您的原理图。  有许多工具可供您和您的同事用于查看设计并帮助进行设计故障排除。

    1. 以下链接可为您提供应用手册、可用于检查 UCC28950相移全桥设计。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
    2. 上述应用手册中提供了一个 Excel 工具、可用于检查您的设计。
    3. 一项采用 UCC28950的600W 参考设计可通过以下链接将其与您的设计进行比较。
      1. https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551
      2. 您可能需要订购此 EVM 进行评估。 一些客户发现这很有用。
      3. 此外、还将提供一个经过验证的布局示例。 您可以将其与布局进行比较、看看它们之间有何差异。
    4. 在设计和开发下、可以通过以下链接获取一个 TI PSpice 模型和一个 Tina 模型。
      1. https://www.ti.com/product/UCC28950?keyMatch=UCC28950&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT#design-tools-simulation
      2. 您可以根据纸张设计修改设计并使用软件对其进行调试。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、