This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:有关输出持续电流以及通过 VCC 或 GND 的问题。

Guru**** 2579015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474304/sn74hc04-question-about-continuous-current-of-output-and-through-vcc-or-gnd

器件型号:SN74HC04

工具与软件:

TI 伙计们、您好。

我的一位客户正在考虑将 SN74HC04PWR 用于其新产品。

此时、他们对以下胎面有类似的问题。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471999/sn74hcu04-maximum-instantaneous-current



在器件数据表中、IO 的绝对最大额定值为-25mA。
此外、通过 VCC 到 GND 的连续电流的绝对最大值为-50mA。
我认为这些是连续电流情况。

他们想知道在10~20ns 脉冲信号情况下的最大值是多少。
在脉冲宽度情况下、他们认为该器件流过的电流可能超过最大额定值。

~是否有10 μ s 20ns 脉冲信号情况下的最大额定数据?

或者该值与连续输出电流相同吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案与链接线程中的答案完全相同。  

    输出可以连接到最高70 pF 的容性负载。 对于更大的电容或连续电流、必须遵守电流限制。

    您要尝试解决的实际问题是什么?