This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:TPLD1201是否可以用作电平转换器?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1473727/tpld1201-can-tpld1201-be-used-as-a-level-shifter

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

嗨、团队:

当施加5V Vcc 时、TPLD1201是否可用作电平转换器以输入1.8V 逻辑电平并输出3.3V?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    如果客户使用配置为低压数字输入的输入引脚和配置为开漏输出的输出引脚、并通过外部上拉电阻器上拉至3.3V (不使用任何内部上拉电阻器)、则可以实现这一点。

    此致!

    Malcolm