This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:断电情况下需要局部断电和外部上拉。

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2G66, TXS0104V-Q1, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466891/txs0102-partial-power-down-and-external-pull-ups-required-in-powered-down-scenario

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66TXS0104V-Q1

工具与软件:

想要仔细检查我是否正确使用 TXS0102器件并获得一些输入。

我目前正在设计一个系统、在该系统中、器件上的一组 I2C 器件通过负载开关(全部相同的3.3V 电压)有选择地通电/断电、因此某些器件可能通电、而某些器件可能会在总线上一次断电。

为了对断电的 I2C 总线提供隔离、我将使用 TXS0102器件、因为这些器件支持部分断电操作、并且不像 OPTO 那么重要。 高电压隔离器、因为我的应用根本不需要高电压隔离。

总线选择性断电部分上的器件与转换器的 VCCA 侧相连。 (原理图中的 EXT PWR 和 EXT I2C)。 这可以确保 VCCA 始终<= VCCB、然后通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA。这样、当我启用断电器件(连接至 EXT_PWR 的器件)的电源时、器件启动并完全启用。

我有关于上拉电阻器的问题。 https://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf 应用程序中。 请注意、我在第4节中发现、当禁用器件时、内部上拉电阻器会被禁用。 因此、在总线仍通电的部分(3V3_RAIL/VCCB)上、我必须使用外部上拉电阻器、但断电部分不需要使用外部上拉电阻器。

两个问题:

这是正确的吗、对于 VCCA = 0V 且 VCCB = 3.3V 的部分断电情况、我仍然需要在转换器的 VCCB 侧上拉电阻器?

2.我是否根据我对部分断电方案和输出使能的上述描述正确地使用了该器件?

原理图: