This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:是否可以将单个 SN74AVC4T245用于两个方向?

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474680/sn74avc4t245-can-i-use-single-sn74avc4t245-for-both-direction

器件型号:SN74AVC4T245

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 SN74AVC4T245转换收发器。 我可以  同时使用1A1和1A2、B 到 A 方向以及2A1、2A2 A 到 B 方向吗? 是否可以在不影响数据流的情况下实现?

此致

P Prasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;所有通道都是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好@ClemensLadisch

     这意味着我可以将1DIR 接地 、将方向 B 连接到 A、 将2DIR 连接 到 Vcc、将方向 A 连接到 B。 是可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;这就是为什么有两个引脚的原因。