This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116作为限流 IC、工作原理和逻辑原因是它如何限制电流。

Guru**** 2581875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471226/lm5116-lm5116-as-current-limiting-ic-working-and-logic-as-how-it-limits-the-current

器件型号:LM5116

工具与软件:

大家好、

我们需要了解该 LM5116如何限制电流?  

当 Vin 和 Vout 之间的电流达到其特定的电流限值时、该 IC 如何触发并保护电路? 它应限制 HO 导通和 LO 在 HO 关断后(即在电感器的两个周期内)导通时的电流。

请说明并让我们了解不同条件下 Vout 和 Vin 之间的电流限制逻辑和计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chahak

    此器件执行逐周期电流限制。 仿真斜坡信号是实际峰值电感器的表示、将其与电流限制比较器进行比较。 如果仿真峰值交叉1.6V 电流限制比较器触发、器件将关闭顶部开关。 该器件还具有断续模式以进一步保护它、如果电流比较器连续256个周期触发、则会启动它。

    我建议参考  6.3.7电流限制 以了解更多详细信息和计算过程。

    您还可以查看器件的快速入门、以简化 设计过程 LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar 先生:

    感谢您的答复。

    仿真斜坡信号用于相应地控制 PWM、CS 和 CSG 引脚之间放大的差分信号将馈送到电流限制比较器、如果此放大差分信号的峰值超过1.6V、则会触发比较器。

    斜坡信号用于确保 PWM 的占空比(D)与 Vin-Vout 成正比、并且当 Vout-Vin 时、占空比降至零。

    这是正确的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Chahak  

    您是对的!

    仿真斜坡表示电感器峰值电流。 IC 不直接检测峰值电流、而是通过生成斜坡信号对其进行仿真、并且将比较信号以获取占空比。

    工作原理与峰值电流模式控制类似、只不过峰值是通过使用 Vin、Vout 和 L 信息来仿真的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chahak

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 请关闭您认为您的问题已得到解答的主题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar 先生:

    感谢您的答复。

    我已经知道我们这里讨论的理论、我想知道将与1.6V 进行比较的数学公式。

    斜坡信号与 Vin-Vout 成正比、失调电压为25uA。  

    但我想知道相同的数学计算方法。 以及是否有任何其他信号同样影响此斜坡信号转换为电压的方式。  

    最重要的是最后一个公式、即将其与1.6V 进行比较。  

    请向我们提供比 IC 数据表中已存在的略多的数字。

    谢谢、此致、

    Chahak Godara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chahak

    感谢您的跟进!

    [报价用户 id="641379" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471226/lm5116-lm5116-as-current-limiting-ic-working-and-logic-as-how-it-limits-the-current/5654100 #5654100"]

    但我想知道相同的数学计算方法。 以及是否有任何其他信号同样影响此斜坡信号转换为电压的方式。  

    [报价]

    强制电流与(Vin - Vout)和斜率电流(25uA)成正比 斜坡 转换成多少能量 电压 . 该电压信号相当于 ΔIL Ω。 当通过旁路电容器与电流检测放大器一起添加该信号时、该信号将发生直流偏移  

    等效信号将如图所示

    [报价用户 id="641379" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471226/lm5116-lm5116-as-current-limiting-ic-working-and-logic-as-how-it-limits-the-current/5654100 #5654100"]

    最重要的是最后一个公式、即将其与1.6V 进行比较。  

    [报价]

    以下等式源自同一原理、它应该被用来计算进入电流限值的触发点。

    我希望这能解答您的问题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chahak

    我建议您使用 器件快速入门来简化设计过程。 您可以在此处找到它-  LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare