This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT8996:针对最大 贮存温度(对于 SN74LVT8996PW 而言可确保元件功能)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474747/sn74lvt8996-request-for-max-storage-temperature-where-functionality-of-the-component-is-assured-for-sn74lvt8996pw

器件型号:SN74LVT8996

工具与软件:

您好!

我正在写信询问  SN74LVT8996PW 的最高存储温度 (确保其功能得到保证)。

我知道在数据表(下面的屏幕截图)中提供了贮存温度。 但是、 有一条注意事项规定、为存储温度提供的这些值仅为应力额定值、不表示 器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 建议的运行条件不会给出有关贮存额定值的进一步建议。

  SN74LVT8996PW 的最大存储温度值是多少(可确保其功能正常)?

期待您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案与上一个问题相同。

    "存储"和"操作"是不同的东西。
    绝对最大额定值可以保证器件不会损坏。
    建议的运行条件可保证器件正常工作。