This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102DQER 上的 VrefB。

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474295/lsf0102-vrefb-on-the-lsf0102dqer

器件型号:LSF0102

工具与软件:

我想问一下 LSF0102DQER 上 VrefB 的使用方法。

在数据表中、VrefB 和 EN 首先连接在一起、然后通过200K 电阻器上拉。

在我的电流设计中、只有 EN 通过200K 电阻上拉至3.3V、而 VrefB 直接短接至3.3V。 此设计是否可接受?