This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:在从2.5V 转换到1.2V 时、SN74AXC1T45可用于时钟@ 320MHz

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474684/sn74axc1t45-sn74axc1t45-can-be-used-for-clock-320mhz-when-translating-from-2-5v-to-1-2v

器件型号:SN74AXC1T45

工具与软件:

您好、我有从 FPGA 为 DUT 生成的时钟。 FPGA 产生一个2.5V (LVCMOS)@ 320MHz ,我需要电压转换为1.2V ( LVCMOS )@ 320MHz 用于 DUT。
SN74AXC1T45是否适用于此应用?

在数据表中、当从1.8V 转换到3.3V 时、数据表显示为500Mbps。
那么从2.5V 转换到1.2V 时的速率是多少。

是否 无法使用 SN74AXC1T45、请建议一个支持我的应用的替代方案。

谢谢。