This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:5V VCC 时的 SN74AHC1G14 VOL 和 VOH 规格

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1475503/sn74ahc1g14-sn74ahc1g14-vol-and-voh-spec-at-5v-vcc

器件型号:SN74AHC1G14

工具与软件:

嗨、团队:

您可以在5V VCC 下分享 SN74AHC1G14的 VOH 和 VOL 规格吗? 数据表没有任何价值。 谢谢!

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定电压为4.5V 是针对5V±0.5V 电源的最坏情况。 (在 VOH 基础上增加0.5V 电压。)