This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08A:关于 ABSMAX (Tstg)和 Switching CZ 值的更改

Guru**** 2810945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08, SN74HC08A, SN74HC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1468146/sn74hc08a-regarding-change-in-absmax-tstg-and-switching-cz-values

器件型号:SN74HC08A
主题中讨论的其他器件: SN74HC08、SN74HCS08

工具与软件:

您好、TI 工程师!

SN74HC08A 的数据表信息与25年前略有不同。
我们的 客户指出有两个变化。
1.最低存储温度 : 从-65℃ 更改为-60℃。
2.开关特性:更改了一些典型值​​和最大值。

请分享这些更改的原因和使用注意事项。 谢谢。

请参阅已有25年历史的数据表的图像、如下所示。

 Tstg:-65至+150°C


数据表(语言:日语)

e2e.ti.com/.../DS_5F00_SN74HC08A_5F00_JULY_2D00_1998.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于不带 A 的 SN74HC08、在版本 F 中更改了最低存储温度(2007年1月);典型传播延迟之前发生了更改。 修订历史记录不能追溯到目前为止、因此我怀疑是否有人知道器件上是否发生了相应的变化。

    最大传播延迟错误地从转换时间复制而来;不可能二者相等。

    请注意、自 PCN#20200629000.1开始、SN74HC08 (A)使用的新芯片的传播延迟与 SN74HCS08更相似、即、典型的数据表值不再正确。 (我想您现在可以将其存储在 W ü−65 °C 中。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    请参阅 [常见问题解答] SN74HCxx 和 SN74HCxxA 之间有何差异?

    这些数据表非常旧、我们不再进行维护。 如果可能、我们建议尽可能切换到 SN74HC08、或至少参考其数据表。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克莱门斯-桑、欧文-桑、

    我理解您的意见。
    我们已通知客户并要求他们考虑这些信息。
    该请求刚刚得到解决。
    非常感谢。