This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:PSpice 模型要求

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1472624/txb0102-pspice-model-requirement

器件型号:TXB0102
Thread 中讨论的其他器件: TXB-EVM

工具与软件:

我想对  TXB0102DCUR 进行仿真 、该器件是双向电压电平转换器、在 PSpice 中不可用。 它只有 IBIS 模型、您可以为我提供 PSpice 模型、或者如何仿真该 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、由于此器件内部的一次性架构、因此没有适用于该器件的 PSPICE 模型。 有关更多详细信息、请参阅常见问题解答:e2e.ti.com/.../faq-why-is-there-no-pspice-model-for-a-monostable-multivibrator-device。 -

    请注意、 TXB-EVM 也可用于评估支持 TXB0102的器件。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以理解为什么我们无法仿真此零件。 无法模拟此器件、我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

      虽然 TXB0102 IBIS 模型(修订版 A) 在系统负载条件下仍然是进行器件评估的最佳选择、但仍有等效 IBIS 模型。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 IBIS 模型进行仿真? 可以在 PSpice 中执行吗? 如果没有、如何使用该 IBIS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveenkumar:

    Jack 非常棒。 我们将在下周星期二之前收到您的回复。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    遗憾的是、IBIS 模型无法在 PSPICE 中使用。 在仿真 IBIS 时是否需要任何特定的步骤? 是德科技 ADS 可用于此处模拟 IBIS 模型。

    TI IBIS 文件创建、验证和分配流程

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要了解 IBIS 模型的完整细节和分步仿真。 是否有任何免费的工具可用于模拟此模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    是的、可以在此处使用 Keysight ADS 来模拟 IBIS 模型。 请参阅 https://edadownload.software.keysight.com/eedl/ads/2011_01/pdf/ibis.pdf 、了解如何将 IBIS 导入仿真。  

    此致、

    插孔