This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT17:使用缓冲器的电压电平转换

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476601/sn74act17-voltage-level-translation-with-buffer

器件型号:SN74ACT17

工具与软件:

您好、TI E2E:

我想知道 SN74ACT17PWRQ1是否可用作电压电平转换器。

当 VCC 为5V 时、Vih 和 Vil 允许输入由3.3V 驱动。 因此是简单的 VLT。

输入保护二极管或任何可能影响输入端输入信号电平完整性的内部架构是否存在问题?

我希望使用此器件、因为它在混合电压系统中具有高驱动强度输出能力。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;具有 TTL 兼容输入端的器件可用于从3.3V 转换为5V