This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A-Q1:应该下拉 LE 吗?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476085/sn74lvc573a-q1-should-le-be-pulled-down

器件型号:SN74LVC573A-Q1

工具与软件:

大家好、我正在尝试确定是否需要在我的设计中降低 LE。  该计划是将 电路板上的 OE 拉高、然后在功率达到稳定状态后将其驱动为低电平、此时 LE 也将变为低电平。  然后、锁存器将保持非活动状态、直到有命令发送输入值并将其锁存。  所有输入都将被下拉。  那么、我的问题是、LE 是否也应该下拉?  显然、当输入准备好锁存时、LE 将为高电平脉冲。  我只是在尝试确定我是需要将电路板上的 LE 拉低、还是在加电足够后将其驱动至低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当'573通电时、LE 输入(与任何其他输入一样)不应悬空。 当上电和驱动 LE 信号的 MCU 之间存在一段时间时、添加下拉是合理的。