This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS11-Q1:确认 SN74HCS11-Q1的封装问题

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1473543/sn74hcs11-q1-confirmation-of-the-footprint-issue-of-sn74hcs11-q1

器件型号:SN74HCS11-Q1

工具与软件:

大家好

根据规格、封装焊盘的长度和宽度设为1.5mm * 0.45mm (如下所示)

但是、从官方网站下载的焊盘尺寸为1.41毫米* 0.356毫米(如下所示)、与规范中指定的焊盘完全不同。

因此、我想请您帮忙确认
1.焊盘的最小长度*宽度设置是多少?
2.我们运送物品时是否会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    让我来看看这个问题、给您回过来

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马尔科姆

    好! 我将等待

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我希望下载的文件没有问题。 您发布的是焊盘图案示例;引脚的实际尺寸要小得多:

    因此、我预计这种占用空间不会有任何问题。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 马尔科姆

    谢谢你的回答!!

    但我的问题是  

    1.焊盘的最小长度*宽度设置是多少?
    2.我们运送物品时是否会有问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    请参阅我在上一次答复中张贴的图片。 最小和最大尺寸显示在图片上。

    不可以、我们发货时没有问题。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马尔科姆

    好的、明白了、感谢您的回答