This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45YZPR 和 SN74LVC1T45YZPRB 之间有何差异

Guru**** 2389790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474431/sn74lvc1t45-what-is-the-difference-between-sn74lvc1t45yzpr-and-sn74lvc1t45yzprb

器件型号:SN74LVC1T45

工具与软件:

大家好、团队成员:  

客户询问:  

SN74LVC1T45YZPR 与 SN74LVC1T45YZPRB 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是不同的卷带或卷带中的不同方向;您需要查看数据表的旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    客户在何处看到  SN74LVC1T45YZPR B ? 我已查看修订版 K (2014年发布)、但没有看到任何 LVC1T45YZPR 的提及 B .

    正如 Clemens 提到的、卷带中很可能有不同的卷带或器件方向。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens、Josh:  

    感谢您的答复。 客户在卷带标签上看到了它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的修订版 G 中、封装选项附录已过时为2006年07月31日、没有有关-B 型号的信息。 我找不到修订版 F

    现在没人知道。

    检查拨禾轮中的针脚1标记。 其他可能的变化可能是不同的焊球材料(但引线具有不同的封装代码、因此肯定是无铅的)或更宽的温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    团队今天在美国度假、请期待延迟回复。

    谢谢!

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallun、

    请参阅此 E2E 主题、了解 YZPRB 信息  

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1059010/sn74lvc1t45-what-is-the-difference-between-sn74lvc1t45yzpr-and-sn74lvc1t45yzprb

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您和您的团队成员支持!