This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:VIH 问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474216/txs0102-q1-vih-issue

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS-EVM

工具与软件:

尊敬的先生:

在 TXS0102-Q1数据表中、VIH (Ax)和 VIH (Bx)被要求为最小值 分别为 VCCA-0.2和 VCCB-0.4。 但是、对于 CMOS&TTL 输入信号、逻辑高电平通常为 VCC * 0.65 (最小值)。

TXS0102-Q1为何需要 VIH 电压可高达  VCCA-0.2和 VCCB-0.4 ? 这无法通过 CMOS 和 TTL 输入逻辑来实现。

此类请求可防止将 TXS0102-Q1用作电平转换器。

请提供建议。

谢谢

John