This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:查找3.3V 至-3.3V 的双向电平转换器

Guru**** 2769985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6201, TLV1871, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1475407/sn7400-looking-for-a-bidirectional-level-shifter-from-3-3v-to--3-3v

器件型号:SN7400
主题中讨论的其他器件:TMUX6201TLV1871P82B96

工具与软件:

大家好!

我要搜索一个 双向电平转换器 基准源进行信号转换 3.3V 至-3.3V 反之亦然。 理想情况下、它应支持 A 对称电源 (例如、±3.3V)。

与大多数电平转换器配合使用 进行了检查  (例如、3.3V  5V)、但我需要能够处理负电压的电压。 如果有人知道一个  集成式解决方案 或提供有关分立式电路的建议、欢迎提供任何建议!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于模拟信号还是数字信号? 如果是数字电压、那么四个电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它用于数字信号、用于 EEPROM 单线存储器。

    3.3V 至-3.3V
    0V 至0V

    双向。


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一要求来自哪里? 为什么 EEPROM 使用负电压? 您是否确定电压是反相的、并且您不需要简单地将两个电压转换3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该要求源于需要实施 换能器电子数据表(TEDS) 在传感器中与 EEPROM 共享信号线。 根据1级 MMI (IEEE 1451.4)、EEPROM 需要一个负电压来执行特定的读取/写入操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是要上拉至3.3V 或下拉至−3.3V、而您需要驱动至0V

    没有集成器件可以做到这一点。

    对于 TX、您可以使用 TMUX6201将线路连接到0V。
    对于 RX、您可以使用 TLV1871将线路与大约−1.6V 的基准电压进行比较
    如果 TX 和 RX 信号无法使用单独的引脚、则可以使用 P82B96的一个通道将信号拆分为 TX 和 RX。