This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104-Q1:采用 TXU0104-Q1进行设计

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1475656/txu0104-q1-designing-with-txu0104-q1

器件型号:TXU0104-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!
我们使用 IC TXU0104-Q1对3.3V 至5V 逻辑的 SPI 信号进行电平转换。

从器件输出引脚未在系统中使用。

3.3V 侧连接到 VCCA、5V 连接到 VCCB。

您能否确认下图中标记的电压是否是3.3V 和5V 侧 IC 的 VIH 和 VIL?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;这些值对应于  VIL/VIH

    请注意、   您的 VOH   VCC 主器件的(min) SPI/SPI VOL 值是在数 mA 的输出电流下指定的、但 TXU0104-Q1的输入泄漏电流小于(max) 2 µA、因此实际输出电压将接近 GND/SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SV、

    为了补充克莱门斯所说的内容,请参阅此应用手册,了解施密特触发器和 VIL/VIH SCEA046A

    此致、

    Josh