This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:ESD 额定值

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476827/sn74ahc541-esd-rating

器件型号:SN74AHC541

工具与软件:

你好、员工

SN74AHC541的 CDM ESD 等级(SCLS261Q= Rev.Q)比 Rev.P 规格低1000V。
Rev.P 数据表显示为+2000V。

问题1。 CDM 值下降1000V 的原因是什么?
问题2: 这是否意味着现在人们在处理设备时更加严格?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    这是因为版本 P 中出现错误、其中 HBM 和 CDM 的数字翻转。 修订版 Q 修正了此错误、并确保数值位于数据表中的正确位置。

     在修订版本 P 与 Q 之间未对器件进行任何更改

    此致、

    Owen