This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:输出阻抗

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1477260/txb0104-q1-output-impedance

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0104

工具与软件:

嗨、团队:

为什么 TXB0104-Q1的输出阻抗在 VCC 发生变化时发生变化?

如果 VCCO = 3.3V、TXB0104的输出阻抗是多少? 40欧姆还是50欧姆?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在转换边沿期间、输出阻抗(单稳态驱动强度)取决于 VCCO。 VCCO 较低时、MOS 较弱、因此阻抗较低。  

    有关 TXBxx 器件的设计注意事项、请参阅以下应用手册: www.ti.com/.../scea147.pdf

    此致、

    插孔