This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:输入电压高于电源电压

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1477147/sn74lvc1g08-input-voltage-above-supply-voltage

器件型号:SN74LVC1G08

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的问题很简单。
IC 由1.8V 电源供电。

输入 A 由3.3V 逻辑馈送。
输入 B 由1.8V 逻辑馈送。

是否 允许这种"混合"输入电压以及"高于电源电压"输入电压?

数据表不清楚这一点。
第 6.3章建议运行条件"输入电压0..5.5V"->"但 不提示给定的电源依赖性
第 8.3章特性描述"*允许降压转换。 *输入接受5.5 V 的电压。"->也没有关于电源依赖性的提示。

提前感谢!
Philipp