This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:更小的编程连接器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476692/tpld1202-smaller-programmation-connector

器件型号:TPLD1202

工具与软件:

您好!

我们正在分析 TPLD 器件的潜在用途、这些器件在特性和空间集成方面确实颇有希望。

然而、与 RWB 组件的大小相比、程序设计器显然太大、最好有一些集成度更高的产品。

您是否有更小的空间解决方案?

所有信号是否都有用?

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment

    编程器是一款便于进行原型设计的工具。 它不是最终原理图的一部分。 使用编程器对 TPLD 器件进行永久编程后、可将其从插座上取出并焊接到客户电路板上进行原型设计。 一旦客户对设计满意、他们就可以使用编程器和 EVM 自行对器件进行编程、也可以 TI 为器件进行编程。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的回答。

    此致、

    Cl é ment