This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:多个器件编程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001, TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476695/tpld1202-multiple-devices-programming

Thread 中讨论的其他器件:TPLD2001TPLD1202

您好!

如果在板上安装多个器件、是否可以通过单个编程器对板上的不同器件进行编程?

因为是 I2C 还是 SPI、我不确定我们是否可以将总线上的器件链在一起。

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment:

    TI 不支持对 TPLD1202进行系统编程。 即将推出的 TPLD2001是我们在系统编程中支持的第一款器件。 TI 的编程器目前不支持多编程。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的回答、我会与 FAE 联系、进一步了解 TPLD2001。

    此致、

    Cl é ment