This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:VCCA 和 VCCB 泄漏

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476299/txs0101-vcca-and-vccb-leakage

器件型号:TXS0101

工具与软件:

对于 TI TXS 和 TXB 电压转换器、如果 VCCA 通电但 VCCB 为0V、无论 OE 状态如何、从 VCCA 到 VCCB 是否存在任何电流泄漏?  相反、 如果 VCCB 通电但 VCCA 为0V、无论 OE 状态如何、VCCB 到 VCCA 是否存在任何电流泄漏? 如果答案为"否"、请提供一些证明、例如应用手册、如果答案为"是"、请提供漏电流路径。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在泄漏;请参阅 《TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    我阅读了本应用手册、其中只有 VCCA 泄漏到 IC 内部、但从 VCCA 到 VCCB 没有电流泄漏(请参阅图4、5、6、其中 ICCB 接近于0)。

    请帮助您再次澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图4/5/6显示了流入  VCCA 和流出 VCCB 的电流。 (严格地说、将其称为 ICCx 是错误的、因为这意味着它将从 GND 流出。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    那么、 当 VCCA 大于 VCCB 时、我应该如何理解本应用手册中的图4、5、6中的 ICCB 接近于0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电流流入 VCCB(但 VCCA 电流从中流出。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Clemens"是正确的、如果 VCCA > VCCB、由于内部保护二极管变为正向偏置、泄漏路径会变为存在。 当 VCCB>VCCA 时、这不会导致任何漏电流通过二极管。  

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我想您尚未理解我的问题。 当 VCCA 大于 VCCB 时、内部存在从 VCCA 到 IC 的电流泄漏。

    我的问题是、当 VCCA 大于 VCCB 时、是否存在从 VCCA 到 VCCB 的泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    VCCA 电流从中流出

    如何理解它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个二极管的阳极连接到  VCCA 引脚、阴极连接到 VCCB 引 脚。