This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:系列产品解决方案

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476702/tpld1202-serial-production-solution

器件型号:TPLD1202

工具与软件:

您好!

我们正在分析 TPLD 器件的使用情况、并正在整合潜在的批量生产流程。

在我们的设计中、板上会有多个具有不同二进制配置的器件。

您建议的解决方案是什么:

  • 使用 TPLD 程序? 如果是、是否可以编写脚本?

  • 我看到您在谈论未来的 Gang 编程器解决方案参考设计、它看起来会是什么样的?
    具有多个插座的板?
    这是否意味着设备是作为托盘而不是卷盘交付的? 因此,这将允许挑选它们用于编程,然后将它们放回托盘,以馈送自动组件放置机械。

  • 我还看到、如果订单足够大、您可以在交付前对订单进行编程。
    这项服务是免费的吗? 什么是足够大的订单数量? 之后如何交付部件(托盘? 卷带?) ?
    如果我们有多个程序(每个设备一个),我会假设你需要一个足够大的顺序为每个程序,而不是一个组合?
    我相信这些软件包可以清楚地识别每个组件的包装中有哪一个程序?

对多个问题表示抱歉、但我们必须在做出决定之前进行整合。

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment:

    对于原型设计、我建议使用 TPLD 程序和 TPLD EVM 来设计您满意的 TPLD 器件。 准备好订购后、TI 就可以为您对器件进行预编程。

    我们希望在技术论坛之外保留订购详细信息、因此我会将这个信息移至电子邮件地址、并让您与我们的订购和支持人员取得联系。

    此致!

    Ian