This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT540:机器模型

Guru**** 2596455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476195/sn74ahct540-machine-model

器件型号:SN74AHCT540

工具与软件:

你好、员工

SN74AHCT540数据表(SCLS268N) 9修订历史记录中介绍了以下内容。
•删除了数据表中的机器模型和 FK 及 W 封装................................................................................... 1.

1功能状态- 200V 机器模型(A115-A)。第1页
它是否与机器模型兼容? 是/否?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    是的、我们从"特定 ESD "部分删除了 MM、因为 TI 不再提供该信息。 但是、我们似乎遗漏了将其从"特性"部分中删除。 这仍然是正确的 MM ESD。