This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:SN74LV595ARGYR 的 MSL 等级为 MSL 1或 MSL 2

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476313/sn74lv595a-msl-level-for-sn74lv595argyr-is-msl-1-or-msl-2

器件型号:SN74LV595A

工具与软件:

对于 SN74LV595ARGYR、我们应该参考哪个 MSL。 已定义了 MSL1。

但我们找到的实际 MSL 同时有 MSL2和 MS1。

(D) 2428 (马来西亚制造)为 MSL 2。 (具有 MBB)

(D) 2440 (中国制造)为 MSL 1。

请查看随附的标签并为此向我们提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pattara:

    我进行了仔细研究、发现我们的 MLA 晶圆厂仍处于旧工艺(旧裸片)阶段。 该文件有 MSL 2。

    我们更新的工艺和新裸片有 MSL 1。  

    我们的数据表和产品文件夹通常应显示最坏的情况(本例中为 MSL2)。 我会让正确的团队知道并纠正此问题。