This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY74FCT2244T:负载电流

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: CY74FCT2244T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476635/cy74fct2244t-load-current

器件型号:CY74FCT2244T

工具与软件:

您好、专家:

  CY74FCT2244T 是否可支持每个通道的负载电流15mA? 还是总通道是15mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    每个 通道支持的最大15 mA、通过器件的最大总电流为120 mA。

    此致!

    Ian