This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:SN74LV14A - SOP 和 TSSOP 封装的流/波焊接的可行性

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1475434/sn74lv14a-sn74lv14a---feasibility-of-flow-wave-soldering-for-sop-and-tssop-package

器件型号:SN74LV14A

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果 SN74LV14ANSR (SOP)和 SN74LV14APWR ( TSSO)的波潮是否有效、则可以使用我们的协商器 。 您能提供建议吗?

此致、

Kojima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kojima:

    请在此处查看应用手册: https://www.ti.com/lit/snoa550h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您分享该应用手册。 根据文档第6节的说明、如果按照正确的条件和程序执行 TI 的 SOP 和 TSSOP 封装、则不禁止流动焊接。

    此致、

    Kojima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。