This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:开漏型输出

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, ULN2003A, TPL7407LA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1477171/sn74lvc1g07-q1-open-drain-type-output

器件型号:SN74LVC1G07-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07ULN2003ATPL7407LA-Q1

工具与软件:

您好!

我正在寻找 ULN2003A 的替代产品。 我需要输出是单极晶体管(降至0V)、因此开漏型输出。 与 SN74LVC1G07电路类似。
该器件适用于汽车(总线)应用。 尽管输出将逻辑开关至1.8V、但它必须能够承受意外出现的24V 板载电压(弹性为36V)。
工作频率并不重要、输出数量可以在1-8范围内。 理想情况下为3.3V。 您是否有满足这一要求的可用电路?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPL7407LA-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaroslav、

    我要将该主题移至正确的产品线、因为它与我们的逻辑器件无关。