This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC4245A:卷带标签信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1477215/sn74lvcc4245a-information-on-reels-labels

器件型号:SN74LVCC4245A

工具与软件:

您好!

我们在器件 SN74LVCC4245APWR 上的量产过程中存在一些可疑行为。

首先,我们试图找出可疑部件的共同来源,以了解卷盘上的常见信息。 (可能1 DC、可能是站点、...)

我附上3个相关卷带的图片。

为此、我需要一些确认:

1/在标签上、信息(D)表示日期代码。 但是、您能否确认 D = 2445+5表示卷带中包含5个直流电源 DC2445?

2/信息(2P)修订版:表示裸片修订版本。 但是、 是否有可能使用带有 DC2341+5的裸片修订版本2、而在 DC2431+5上、此修订版本是一种[标签上的信息意味着所有制造基地均相同]? (时间悖论: 2023与 B 版本和2024与 A 版本)

3/我没有发现任何与从 Rev A 到 Rev B 的 PN 解法相关的 PCN。您能帮我收集此 PCN 吗?

非常感谢您的帮助。

此致、

Ollivier (法国)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ollivier:

    请参阅下面的答案

    1)标签上的信息(D)表示日期代码。 但是、您能否确认 D = 2445+5表示卷带中包含5个直流电源 DC2445?

    • 说明(D)表示生产日期代码[YYWW]是正确的。 "+"后面的数字表示产品的货架期 SO 生产日期代码+ 5年货架期

    2) 信息(2P)修订版:表示裸片修订。 但是、 是否有可能使用带有 DC2341+5的裸片修订 版本2、而在 DC2431+5上、此修订版本是一种[标签上的信息意味着所有制造基地均相同]? (时间悖论: 2023与 B 版本和2024与 A 版本)

    • 该部件发布的一个 PCN 更改了制造位置(RFAB)和工艺(LBC9)。 这意味着包含"(20L):RFAB"的标签将具有修订版 A  

    3) 3) 我没有找到任何与此 PN 从版本 A 到版本 B 的卷积相关的 PCN。您可以帮助我收集此 PCN 吗

    此致、

    Josh