This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:VCC 要求和 INT 信号查询

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, TXU0202, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1478246/sn74avc2t245-vcc-requirement-and-int-signal-query

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件: TXU0202SN74AXC2T245

工具与软件:

您好!

我们计划 在其中一个设计中使用 SN74AVC2T245这种电平转换器。

我有几个问题、

是否有任何要求 VCCB > VCCA +X ?

*我们可以将此电平转换器用于中断信号吗?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有电源限制、但请注意、DIR 引脚以 VCCA 为基准。

    2.此转换器可用于支持的电压和频率范围内的任何数字信号。

    考虑更现代的 SN74AXC2T245或更简单的 TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    Kevin 老师、您好!

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh