This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:TPS652353

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1475256/tps652353-tps652353

器件型号:TPS652353

工具与软件:

您好、TI 工程师。


我对 TI LNB IC 接口有疑问。


我们使用 I2C 和使能、VCTRL 引脚连接到 SoC GPIO 引脚。  在这个 VCTRL 引脚上="低电平"。  

在此设置中、LNB 输出电压的工作电压为14.6V -> 0 -> 14V (I2C 设置值)。  该 启用和 VCTRL 设置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常的。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    在应用 LNB IC 的设置中、它的工作电压为+14.6V -> 0V ->+14V 或+18V。 如果这种情况再次出现、它是否会损坏 LNB IC?

    此时、使能引脚保持高电平。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件解决该问题。

    谢谢!

    Colin