This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT125:下一代产品建议

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541, SN74AHCT541, SN74ABT125, SN74ABT16245A, TXU0204, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1478168/sn74abt125-next-gen-product-suggestion

器件型号:SN74ABT125
主题中讨论的其他器件: SN74ABT16245ATXU0204SN74LVC16T245、SN74AHC541 、SN74AHCT541

工具与软件:

TI 人好

你能帮我找到一个好的下一代. 更换?

我们使用 SN74ABT125作为带 UART 信号(115200bps)的缓冲器来实现插入和拔出隔离  

由于该 SN74ABT125 太旧、我们需要一款新产品、我有8个 UART (5V 电源)、因此有16个信号端口。 是否可以推荐更多通道? 8通道或16通道。  

为了更好地实现电平转换功能、我需要将5V 输入转换为3.3V 信号并输入到 MCU 进行读取。  

我找到了 SN74ABT16245A ,但它看起来也很旧,没有电平转换。

您能给我一些建议吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC16T245、但如果每个 UART 的 RXD 和 TXD 彼此相邻、则使用4×TXU0204时布线可能会更轻松。

     ×可过压×端的器件可降压转换、具有 TTL 兼容输入端的器件可从3.3V 转换为5V、因此可以使用1 μ H SN74AHC541和1 μ H SN74AHCT541