This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT574:SN74AHCT574:IBIS 模型请求

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1478735/sn74ahct574-sn74ahct574-ibis-model-request

器件型号:SN74AHCT574
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT125

工具与软件:

您好、TI E2E 支持团队、

此 IBIS 模型的部件主题已于7年前更新。  

我认为我遇到的另一个问题是、该器件的旧版本与新设计的工作方式不同  

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/358467/sn74ahct574-old-design-works-differently-than-new-design?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AHCT574#

我正在尝试创建一些用于信号完整性测试的超 Lynx 仿真。

我想知道您是否具有该器件独有的 IBIS 模型、而不是使用线程前面引用的类似 IBIS 模型(SN74AHCT125)。

因为我们在设计中使用许多 SN74ACHT574PW 器件、获得一些精确的仿真将非常有帮助、尤其是在过去几年中发生设计变化的情况下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    目前、我们没有该器件特有的 IBIS 模型。 由于 AHCT125具有相同的产品系列和功能(只是引脚数不同)、因此最好仍然使用它。 我希望两者之间的性能非常相似。

    此致!

    Malcolm