This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:使用 TXS0108E 时对+3.3V 系统造成损坏

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1479566/txs0108e-damage-to-the-3-3v-system-when-using-txs0108e

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

您好!

我们目前遇到了使用 TXS0108E 的电路中+3.3V 系统损坏的问题。
我们希望了解此问题的可能原因和对策、并希望您对此提供指导。

■电路配置

在我们的设计中、我们使用具有以下设置的 TXS0108E:

  • VCCA 侧(3.3V 系统):推挽 I/O
  • VCCB 侧(5V 系统):推挽 I/O
  • 通过 TXS0108E 实现双向通信

■遇到问题

  • 3.3V 系统在未知时序条件下损坏、并且已多次发生此情况。
  • 我们想与 TI 确认以下任何情况是否会导致此类损坏:
    1. 如果 VCCA 通电并向 VCCB 侧施加负电压(0V 或更低)、则电流是否有可能通过 TXS0108E 的内部电阻器(R1/R2)并在 VCCA 侧引起应力?
    2. 在某些情况下、来自 VCCB 侧的5V 信号是否会直接传输至 VCCA 侧、从而导致出现意外的电压电平?
    3. 对于使用可能导致过度负载或对 TXS0108E 或+3.3V 系统损坏的外设元件、是否有任何其他预防措施?

我们已经查看了数据表规格、但希望收到制造商关于这些问题的官方回复。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、如果 VCCA 上的电压高于 VCCB、则可能会损坏器件。 这是由于内部保护二极管在 VCCA>VCCB 时变为正向偏置、也是数据表建议以 VCCA<= VCCB 的方式运行以防止这种泄漏电流在 VCCA/VCCB 之间回流的主要原因。 本应用手册进一步讨论了这些详细信息: https://www.ti.com/lit/an/scea060/scea060.pdf?ts = 1740591106367

    2.否、5V 是 VCCB 1.65V~5.5V 的建议工作条件内。 请注意、VCCA 建议的运行条件为 1.4V~3.6V。

    3.第5.1节 最大额定值详细说明了器件的限制、这些限制 肯定会对器件造成灾难性损坏。  

    此致、

    插孔