This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV221A-Q1:Rext 和 Cext 的最大值限制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1478725/sn74lv221a-q1-maximum-value-restriction-of-rext-and-cext

器件型号:SN74LV221A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

Rext 和 Cext 是否有最大值限制?  

我们建议使用它制作200ms 至300ms 的脉冲。 您是否具有 R/C 的建议值? 我们现在正在考虑1M Ω/330nF。

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74LV221A-Q1本身没有限制、理论上支持仲裁性的大时间间隔。

    但是、时间间隔的长度是通过电阻为电容器充电并等待电容器电压达到特定阈值来确定的。 如果您使用一个大电阻器和/或一个大电容器、那么组件的漏电流会变得大到足以影响时序。

    数据表中的图形显示了已知可正常工作且未超过10ms 的元件值。 我不会 MΩ 大于1M Ω 的电阻器、并检查电容器的规格;通常、箔或陶瓷电容器的漏电流/隔离电阻更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kitamura-San、

    请在内部向我发送电子邮件-我有一个您可能感兴趣的新产品、但我暂时无法公开发布。