This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:关于内部下拉操作的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1480112/txu0304-q1-question-about-internal-pull-down-action

器件型号:TXU0304-Q1

工具与软件:

此部件有针对输入端口的内部下拉电阻。

如果没有电源、这些输入端口是否仍处于下拉状态?

如果只有一个电源(VCCA、而不是 VCCB)、 这些输入端口是否仍会下拉?  

如果是这样、如果只有一个电源(VCCA、而不是 VCCB)、那么由于输入端口的下拉、B1Y、B3Y 输出是否为低电平? (A1、A2、A3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示集成下拉电阻器是静态的。 所以它们始终存在。

    未供电的输出无法驱动高电平或低电平;它们具有高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    您好、Sunho、

    如果您有其他问题、敬请告知。 谢谢!

    此致、

    Josh