This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:有关图8-1的问题

Guru**** 2906040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1480058/lsf0102-question-about-figure-8-1

器件型号:LSF0102

工具与软件:

您好!

我的客户建议数据表图8-1是错误的。
数据表7.3.2建议由开漏驱动器驱动 EN 引脚。
因此、他们提到
图8-1应该是下面的右侧。 TI 对此有何看法?


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚上的电压必须低于3.3V;这通常由200 kΩ 电阻器上的压降来确保。  如果您要使用推挽驱动器将 EN 引脚驱动为高电平、则电压确实会过高。

    箭头错误。 将 200 kΩ 电阻器的顶部驱动至3.3V 时、 EN 引脚处于正确的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的答复。
    让我再问一些问题。
    您的意思是图 8-1中的3.3V 使能信号是由推挽驱动器驱动、而不是开漏驱动器驱动吗?
    Vref_B 也 由 同一 推挽驱动器通过200千欧电阻器供电?  

    此致、

    K.Hirano


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;外部使能信号仅连接到电阻器顶部、即、它取代了 LSF 的3.3V 电源。