This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 14-24-LOGIC-EVM:接地/电源的尺寸和孔放置

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1479765/14-24-logic-evm-dimensions-and-hole-placement-of-ground-power

器件型号:14-24-LOGIC-EVM

工具与软件:

早上好。  

我们希望对此器件进行建模、并希望了解电路板上的更大接地孔/ VCC 孔尺寸和间距(如果可能)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    GND 和 VCC 孔之间的间距:400mil

    孔半径:大约30mil

    此致!

    Ian