This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-Q1:内部比较器是否具有轨到轨输入或输出?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1479552/tpld1201-q1-does-internal-comparator-have-rail-to-rail-input-or-output

器件型号:TPLD1201-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

内部模拟比较器是具有轨到轨输入还是输出?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    用户可以在比较器负阈值的预设值列表中进行选择、也可以使用外部电压。 输出为数字信号。 输入可以介于器件的 GND 和 VCC 之间。

    此致!

    Ian