This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HC4024:CD54HC4024

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CD54HC4024, SN54HC4024, CD4024B-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1479818/cd54hc4024-cd54hc4024

器件型号:CD54HC4024
主题中讨论的其他器件: SN54HC4024CD4024B-MIL

工具与软件:

目前、我们正在使用通过德州仪器(TI)批准制造的 DESC 标准微电路图(器件型号8602101CA、高速7级二进制纹波计数器)。

问题1:您可以确认此器件已被德州仪器(TI)淘汰?

问题2:如果是、您能否推荐德州仪器(TI)提供的更换部件号?

问题3:您能否说明德州仪器(TI)器件型号 SN54HC4024和 CD54HC4024之间的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果没有显示在产品页面上,则已停产。

    2.没有确切的替换。 您有哪些要求? 您需要哪些军事资格? CD4024B-MIL (M38510/05655BCA)会更慢。

    3. CD 器件最初由 RCA 制造;这些逻辑器件由 Harris 收购、后来由 TI 收购。