This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:仍对器件的系统内编程能力有疑问

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1474368/tpld1201-still-question-about-the-in-system-programming-capability-of-the-part

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

您好!

关于此器件不具有系统内编程功能的问题、已有解答。

然而、在某处对这个部件的编程过程有什么描述吗?

编程期间使用了哪些引脚、编程期间其他引脚的状态是什么?

我的意思是、是否有某种方法可以通过考虑系统内编程来实现系统内编程

即使这意味着限制使用某些引脚、PCB 的设计也是如此?

如果无法实现系统内编程且这是客户的要求、是否有具有此功能的器件?

何时有一些估算?

BR、

OJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OJ:

    目前、该部件使用 SPI 进行编程+在 GPI 引脚上提供额外的序列(4个引脚用于 SPI、另外1个引脚用于 GPI)。 对于系统内编程、您需要在 GPI 引脚上输入特定序列、然后在适当的持续时间和适当的时间向该引脚施加8V 电压。 如果您有兴趣这样做、您最好给我们发送电子邮件、但是我们不鼓励客户立即尝试这样做、因为我们没有明确支持它。

    未来的器件将支持多次可编程性、允许客户在系统中对其器件进行重新编程。 我不知道线路图目前是什么样的。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    我想 TPLD 编程器会生成所需的信号(如果用于编程)。 但是、我仍然需要在使用 TPLD1201的可能定制电路板和编程器之间找到一些东西吗? 是否需要在它们之间连接评估模块? 该过程中是否需要评估板上的 EEPROM? 我想知道对这些 TPLD 器件进行系统内编程是否可行。 如果有发送这些问题的电子邮件地址、可以提供该信息吗?

    BR、

    OJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OJ:

    您可以在我的电子邮件中给我发送电子邮件。 如果您使用的是编程器、则实际上不需要任何其他东西。 您可能需要一个类似于"GPI 保护块"的电路、以保护电路的其余部分免受施加到 GPI 引脚的8V 电压的影响。

    此致!

    Malcolm