This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HC154:CD54HC154F3A

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1480110/cd54hc154-cd54hc154f3a

器件型号:CD54HC154

工具与软件:

封装尺寸( J (R-GDIP-T **) )" CD54HC154F3A "部件标记了两种不同的尺寸类型 纳尔 、所有尺寸都相同、但" C "这是更大的 将其与进行比较 纳尔 . 请 告知我应该在器件型号中考虑哪种型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    请使用此器件的 Narr 规格。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否 有任何 提到这些内容的支持文档或不同的软件包大纲?

    器件型号系统中的器件型号是否有标识符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我的原始答案基于 TI.com 上软件包中的信息、其中仅显示了遵循 Narr 规范的1个选项。  https://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=DIP 

    我已经进入内部系统来检查此器件的尺寸、它还显示了最大宽度13mm

    遗憾的是、我们没有向公众发布任何关于采用哪种测量方法的文档。

    此致、

    Owen