This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:SN74AHCT14D;SN74HC132D ESD 规格

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1473902/sn74ahct14-sn74ahct14d-sn74hc132d-esd-specifications

器件型号:SN74AHCT14

工具与软件:

您好、 请与我们分享  信息  (HBM 和 CDM)对于下一个零件号、 数据表中未提供此信息。

SN74AHCT14D;SN74HC132D ; SN74AVC16834DGV; SN74LVC2T45DCU;SN74LVC541ADB  ;  SN74LVTH16373DGG; AM3352BZCZ80; CSD87350Q5  ;LM393D;LMC7221AIM5;  LMV321M5;TPS3801K33DCK; ULN2803ADW

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Natalia:

    您需要提供多个器件、请给我一些时间来收集这些数据。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malcolm、

    我想问您是否有任何信息。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Natalia:

    SN74AHCT14D:2000V HBM、1000V CDM

    SN74HC132D:2000V HBM、无 CDM 数据

    SN74LVC541ADB:2500V HBM、1500V CDM

    SN74LVTH16373DGG:3000V HBM、2000V CDM

    此致!

    Malcolm