This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104源极串联端接建议?

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1480468/txb0104-txb0104-source-series-termination-recommendation

器件型号:TXB0104

工具与软件:

您好!

我正在使用 TXB0104对两个在3.3V 和3.0V 电压下工作的微控制器之间的 I/O 进行电压电平转换。 是否有任何输出源串联端接建议可用于将布线阻抗保持为50欧姆? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    这取决于在 TXB0104输出端连接的传输线路的阻抗。 一般而言、通过选择较强的串联电阻值、较弱的电阻值来获得适当的匹配是比较实用的。 此应用手册进一步对此进行了记录: www.ti.com/.../scea147.pdf
    此致、

    插孔